Захист від повені

Переглянути

Опис

Для зниження потенційної шкоди при затопленні прибережних та віддалених територій потрібне надійне рішення. Для надійного контролю ситуації при затопленні необхідно враховувати такі важливі фактори, як захист людей, їхніх будинків, виробничих приміщень, сільськогосподарських культур та худоби. Протягом тривалого часу правильно вибрані засоби захисту від затоплення допоможуть запобігати забрудненню систем подачі питної води, пошкодженню інфраструктури і потенційному ризику голоду.

Рішення, на які ви можете покластися
Завдяки використанню новітніх технологій, лідерству в галузі і розробці продуктів, орієнтованих на вирішення завдань, ГРУНДФОС пропонує насоси та системи управління, що відповідають найвищим вимогам.

Наші компетенції побудовані на співпраці з місцевими інженерами-консультантами та інженерами-проектувальниками, які володіють знаннями, досвідом і специфікою локальних ринків. Протягом багатьох років наші експерти проектують надійні засоби захисту від повеней, що приносить користь людям по всьому світу.

Насоси, які працюють
Насосні рішення для захисту від повеней призначені для обробки великих потоків при низькому напорі. Асортимент потужних осьових і діагональних насосів ГРУНДФОС для захисту від повені спеціально розроблений для використання в насосних станціях, установках контролю рівня води в портах і відстійниках для зливових вод при несприятливих умовах.

Відстійники для зливових вод
Відстійники для зливових вод є ефективними рішеннями при необхідності зниження пікового рівня і компенсування швидкостей потоків при спуску води з відстійників для зливових вод у каналізаційну систему. Наші насоси та рішення для управління забезпечують надійну автоматичну роботу відстійників для зливових вод незалежно від їх об’єму. Як тільки гідравлічне навантаження знижене, вивільняється потужність для забезпечення ефективного переміщення стічних вод.

Прогнозне моделювання
Забезпечення контролю рівня води при затопленні вимагає ретельного планування. Використовуючи розширені можливості моделювання технології Computational Fluid Dynamics (CFD) на стадії розробки, ми можемо надати насосні рішення, що задовольняють високим вимогам при переміщенні величезних потоків поверхневих і зливових вод - і гарантувати, що ці рішення будуть працювати.

Світовий досвід
Завдяки реалізації успішних проектів по захисту від повені в декількох найбільш уразливих для стихії містах у таких країнах світу, як Корея, Дубаї, Індонезія, Малайзія, Китай, Індія, Бельгія, Данія, США і багатьох інших, ми знаємо, що представляє дана проблема і як її можна вирішити. Крім того, ми володіємо достатньою компетенцією для обслуговування клієнтів на ринку і 50 Гц, і 60 Гц рішень у всьому світі.

Експертні знання і досвід на кожному етапі
Задовольнити ваші вимоги до продуктивності дозволять запропоновані ГРУНДФОС послуги експертів: від аналізу первинних потреб, конструкції, рекомендацій з розподілу обов'язків, стратегії і закінчуючи вибором, монтажем, експлуатацією та технічним обслуговуванням насосних рішень. Угоди по введенню в експлуатацію з ГРУНДФОС гарантують правильну установку, а угоди на обслуговування охоплюють всі умови, від регламентного обслуговування до запчастин, забезпечуючи оптимальну роботу устаткування.

Супутні продукти
Documentation

Download

 

stormwater tanks

Design of stormwater tanks

The Grundfos handbook "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout" covers every aspect of stormwater tank design from sizing to installation.


Grundfos Technical Article

Technical Article

Design Tips for Flood Control Pumping Stations


Grundfos Axial and Mixed Flow Pumps

Grundfos KPL and KWM

Axial and Mixed Flow Pumps for High Volume Water Handling


sewage pumping

Sewage pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


Grundfos Flood Control References

Flood Control References

Grundfos has the competences to offer the right solution. Read some of our flood control references from around the world in this document.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Cases
References

KJI Grundfos – references to flood control projects from around the world

KJI, a Grundfos Group company, has an unparalleled history supplying flood control pumps and solutions around the world. We have selected a few reference projects to show the scale and the success of these solutions.

KJI Grundfos has successfully installed pumping stations in many locations around the world, ranging from new installations in difficult environments to replacement and refurbishment projects. These projects have in common the optimisation of energy use and operation, cost savings, and the requirement that they must meet the storm water challenges of the future.

 

Coping with increased stormwater flows

In the first quarter of 2010, YCC Grundfos received an order from the City of Newport, Rhode Island, USA for a stormwater pumping station with different capacities for varying head and flow requirements for stormwater overflow and ocean outfall protection.

Grundfos supplied:

  • Pre-sales consultancy
  • Pumping station design
  • Supply of complete pumping station package
  • Supervision of installation
  • Commissioning

Grundfos pumping station solution:
Grundfos supplied KJI dewatering pumps capable of meeting the requirements stated above. The pumps are fully operational.

Axial Flow Wet Pit Units:
Duty Conditions #1 = 13,500gpm @ 9.5’ft TDH
Duty Conditions #2 = 28,500gpm @ 10.1’ft TDH

Axial Flow Pump KJI KPL-50hp-14T

Axial Flow Pump KJI KPL-120hp14T

2 pump sets

2 sets of concrete draft tube stainless steel seating plates

Grundfos KJI eMAP Sensor modules

Sewage pumping station refurbishment

In mid-2010, YCC Grundfos received an order from the City of Streator, ILL., USA for a new sewage pumping station with different capacities for varying head and flow requirements to upgrade the Streator Water Treatment Facility.

Location:  Streator, ILL.

Order Date: 2nd Q. 2010

YCC Grundfos Rep:  YCC Chicago Direct Office

Grundfos supplied:

Pre-sales consultancy

Pumping station design

Supply of complete pumping station package

Supervision of installation

Commissioning

Grundfos pumping station solution:
Grundfos supplied wet pit GEF submersible pumps capable of meeting the requirements stated above. The pumps have been fully operational since the end of 2010.

Wet Pit Units:
Duty Conditions = 2510gpm @ 63’ft TDH

Wet Pit Submersible Pumps:
GEF S2.100.200.520.4.62M

3 pump sets

3 sets auto-coupling, guide rail and lifting chain 

Grundfos Dedicated Control IO111

Nogok Li pumping station protects Yunchun County, South Korea, from potentially disastrous flooding

The potential for flood disaster in the Im-Jin Rive is high, because the river basin is deep and flows rapidly. Floods in the late 1990’s killed 128 people and affected over 31,000, with damage for USD 1 billion.

Grundfos KJI supplied:

Pre-sales consultancy

Support pumping station design

Supply of complete pump and column tube

Supervision of installation

Commissioning and maintenance training

The pumping station solution:
Following completion of the network pumping station, localised torrential downpours can be discharged into the Im-Jin River, protecting Yunchun County.

Pump model: 1800KWM850 18T66 - 4units

Motor: 850kW * 18P * 6600 * 60Hz

Duty point: Q 390m3/min at H 9.8m

Application: Storm water

The pumps have a double sealing system on the motor bracket. If water enters the motor bracket by the cable entrance, the water can’t go into motor because of our sealing system, meaning it can run in emergency situations without any impact.

An anti-cavitation cone is installed and reduces vibrations, noise and prevents cavitation.

Pumping station refurbishment in Chicago, ILL, USA

Grundfos is supplying pumps to the Illinois Dept. of Transportation (IDOT), as part of the refurbishment of Pumping Station #27. Ordered in Q3 2010 through YCC, the pumps are to be installed in Q3 2011.

Grundfos supplied:

Pre-sales consultancy

Pumping station design

Supply of complete pumping station package

Supervision of installation

Commissioning  (Pumps to be installed 3rd Q 2011)

Grundfos pumping station solution:
Grundfos is supplying the complete pump package for this rehabilitated and upgraded Axial/Mixed Flow stormwater pumping station for the IDOT P.S. #27 Facility.

Main Pump Units: Duty Conditions = 30,000gpm @ 49’ft TDH

Submersible Axial/Mixed Flow Pumps: KJI KWM-540hp-12T41

Qty (9) pump sets

Qty (8) draft tube columns 

Qty (8) Grundfos KJI eMAP Sensor Modules

Qty (8) sets on lifting cable and power cable support assemblies.

Контакти
Local sales company

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com
Local service centre

Телефон

+380 44 237 04 00

Веб-сайт

http://ua.grundfos.com